This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721E

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447789/j721excpxevm-j721e

器件型号:J721EXCPXEVM

工具与软件:

我想知道是否可以在主 R5内核而不是 MCU 内核上运行 SDL VTM 示例?  主 R5是否有可能 使 ESM 唤醒中断高/低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 仅在 MCU R5F 上开发和验证 SDL 示例。  我将检查中断重路由是否可行、并在下周同一时间再见。

    此致、

    Josiitaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生 VTM 错误时、每个错误都会路由到各个内核、包括主域 R5F 以及 WKUP ESM。

    当 WKUP ESM 遇到错误时、它会再次路由到其他内核。

    在 SDL 示例中、VTM 错误通过 WKUP ESM 路由、由 MCU R5F 监控。 当生成 VTM 错误时、您可以直接点击特定于内核的中断以获取有关主域的通知。

    此致、

    Josiitaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供的信息。  因此、 WKUP ESM 仅由 MCU R5F 而不是主 R5F 监控。 然而、VTM 中断可以由主 R5F 内核监控 、并且我认为应用需要 设置正确的中断路由器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    此致、

    Josiitaa.