主题中讨论的其他部件:AM62P5、、 UNIFLASH
工具与软件:
SoC:AM62P5
电路板:SK-AM62-LP
我们能够快速启动至微型映像。 此外、我们制作了一个 SD 卡、其分区2包含内核映像 mininal rootfs、并将 bootargs 更改为从/dev/mmcblk1p2.加载 rootfs 但是、每次运行 kmscube -D /dev/dri/card0时、我们都会得到
无连接连接器!
无法初始化传统 DRM
PS:
1.我们能够在 SK-AM62-LP 上从 SPL 模式运行 kmscube
2.在快速启动模式中、我们还执行了 fdtoverlay 以向 DTB 中添加 microtips-mf101hie 面板配置。
您是否曾从 Quickboot 运行过 kmscube? 如何实现这一目标? 谢谢。
此致、
Wilson Hung