https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448440/am625-q1-am625
器件型号:AM625-Q1工具与软件:
我们需要将 U-Boot 移植到具有256MiB DDR RAM (即0x800000-0x8fffff)的目标-除了 DDR 存储器设置之外是否还有需要更改的文档。
例如、OPTEE SW 使用的存储器范围较高等
此致、
Sebastian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448440/am625-q1-am625
器件型号:AM625-Q1工具与软件:
我们需要将 U-Boot 移植到具有256MiB DDR RAM (即0x800000-0x8fffff)的目标-除了 DDR 存储器设置之外是否还有需要更改的文档。
例如、OPTEE SW 使用的存储器范围较高等
此致、
Sebastian
您好!
请找到一些资源的链接。
https://dev.ti.com/tirex/content/Processor_DDR_Config_0.10.02.0000/docs/README.html
https://www.ti.com/tool/download/DDR-CONFIG-AM62/0.10.02
此致、
Aparna
尊敬的 Aparna:
谢谢你的帖子,但这对我没有帮助。
仅供参考、我们的256MiB DDR 存储器在裸机上可以正常工作、因此 DDR 配置本身没问题。 但 U-Boot、OpTEE 和 ATF 请求的存储器空间超过0x90000000、这意味着512MiB。
我们只有256MiB LPDDR、因此 U-Boot 不起作用、我正在寻找一些需要执行的提示、以便将 ATF、OpTEE 和 U-Boot 更改为仅适用于256MiB。
此致。
Sebastian
尊敬的 Sebastian:
仅供参考、256MiB DDR 内存在裸机上可以正常工作、因此 DDR 配置本身是可以的。 但 U-Boot、OpTEE 和 ATF 正在请求超出0x90000000的存储器空间、这意味着512MiB。[/QUOT]是的、Processor SDK 需要最低512MB 的 DDR 来运行 U-Boot 和 Linux。
我们只有256MiB LPDDR、因此 U-Boot 不起作用、我正在寻找一些提示、以便将 ATF、OpTEE 和 U-Boot 更改为仅适用于256MiB。由于 SDK 不支持低于512MB 的 DDR、因此我们没有说明如何修改这些组件以适应256MB。
[/quote]