This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器论坛

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448077/processors-forum

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户 收到汽车 OEM 的一些安全查询、如下所示:

作为发布文档的一部分、承包商必须以 SPDX 或 CycloneDX (最小版本1.5)格式提供已发布软件版本的当前 SBOM。

您能帮助确认我们是否支持这一功能吗? 感谢您的支持。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Expert:

    是否有任何更新?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会在内部查看并回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    目前、处理器 SDK 不使用 SBOM (主要是 SPDX)生成 Yocto 软件清单文件的方法。 SDK 使用自定义方法、使用 opkg 生成的.control 文件来生成软件清单文件