工具与软件:
根据 AM62x 技术参考手册、可以将 RTIx_WWDSIZECTRL 寄存器配置为值0x00000005 (默认值)、并且看门狗将用作标准超时数字看门狗。 然而、针对 K3 RTI 模块的 Linux 安全装置驱动程序只能将一个50%打开/关闭窗口配置为最大窗口。 这是驱动程序实施的限制还是实际的硬件限制?
我已经尝试对驱动程序进行更改以支持100%窗口、并注意到看门狗未能在系统到期时将系统复位。 这是尽管 RTIx_WDSTATUS 寄存器包含值0x32表明在结束时间存在时序违例。