This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:关于 CPSW 端口1 RX 延迟设置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449902/am62a3-q1-about-cpsw-port1-rx-delay-setting

器件型号:AM62A3-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

您好、TI

我想使用 CPSW 1和 CPSW 2作为与 AM62A7和 Realteak RTL 9010 PHY 芯片的以太网通信

我要将 RX Dealy 设置为 2ns  

但当我在 DTS 文件中添加以下说明时。

似乎该延迟无效。 您能告诉我如何添加 RX 延迟时间吗?

cpsw 端口1和端口2设置为 RGMII-rxid

延迟时间设为2ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、您引用的 DP83867_RGMIIDCTL_2_00_NS 是 TI DP83867以太网 PHY 使用的属性。 具体而言、DP83867 PHY 的 Linux 驱动程序引用了该属性来配置2ns RX RGMII 时钟延迟。  

    您提到使用 Realtek 以太网 PHY 芯片、那么我猜您没有在设计中使用 TI DP83867 PHY 芯片? 如果是这样、使用  DP83867_RGMIIDCTL_2_00_NS 属性可能不适用于您选择的 PHY 芯片。 您应该检查您选择的 Realtek 芯片是否有 Linux 驱动程序、并查看是否有等效的 DTS 属性来添加 RX 延迟。

    请注意、TI 无法为非 TI 器件(此处为 Realtek PHY 芯片)提供建议。  

    -道林