This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Debian 桌面

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447986/am625-debian-desktop

器件型号:AM625

工具与软件:

我们现在在 AM6254上开发 debian 系统,使用官方 debian12源代码,现在我们要实现桌面,所以我们使用 lightdm+xfce,GUI 基于 X11、,当前的显示效果如下:

我们在显示过程中未发现 GPU 加速、为什么 GPU 不执行图形加速?

官方 Debian 12是否可以提供桌面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 GPU 上不支持 X11 ,我相信它也在官方 Debian 发行版中被打破了。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPU 能否支持 Wayland?

      将来是否有计划在 GPU 上支持 X11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal

    是否有任何有关此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    不、他们没有计划添加对 X11的支持。 我们的主要窗口系统将是 Wayland。  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal

    感谢您的更新。

    另一个问题:我们能在 Debian 上实现基于 Wayland 的桌面吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道正式的 Beagle 发行版在做什么,但我们的 Debian 发行版启用 Wayland 作为默认桌面。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你能提供一个链接吗、我会下载它以进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 从此处下载 Debian 链接: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X-

    此致、

    Krunal