This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:电路板在使用一段时间后停止加电。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443107/tmds64evm-board-stopped-powering-on-after-some-usage

器件型号:TMDS64EVM

工具与软件:

我们最近购买了已损坏器件的替换 EVM 板。 在大约两周的使用之后、此电路板停止加电。 从与 TI 支持团队的交流中得出结论、U30电源稳压器芯片损坏。 我们采取了额外的预防措施、以确保器件与任何静电荷隔离、并确保正确关断电路板(避免热插拔)。 并更换为与其他 EVM 协同工作的其他电源。 但是、一段时间后、EVM 停止加电。

 

收集的测试点测量值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    我来回顾一下反馈内容、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    是否有此问题的最新动态? 由于此主板无法正常工作、我们正在寻求请求 RMA 以进行更换。

    请提供建议。

    谢谢!

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa:

     我们知道 Mistral 设计的(国家半系)调节器存在一些问题。 还建议您通知 k-kalouf@ti.com (谁将接替 Mike Firth 在 AM64x 上的职位)这一情况。 看来 RMA 是正确的做法--和/或提供一个新的主板