This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:OSPI 通信问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447163/am6421-ospi-communication-issue

器件型号:AM6421

工具与软件:

使用接口 OSPI_writeIndirect。

波形图如下所示、黄色是 CS、绿色是 clk。

在10M 状态下、正常、波形如下。

在50m 状态下、CS 和 clk 在后半部分将异常、波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [报价用户 id="610636" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447163/am6421-ospi-communication-issue "]

    在50m 状态下、CS 和 clk 在后半部分将异常、波形如下所示。

    [报价]

    这是否会导致写入操作中止? 您能否看到写入操作是否正确?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    该操作未终止、帧似乎已分段、数据正确无误。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    高速读取数据时、波形在显示屏上显示为两个波形。 这是正常现象吗?

    如上图所示、这是一次写入操作的时钟波形、我们可以看到有两次写入使能和两次写入数据写入。

    BR

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在50米状态下、cs 和 clk 在下半部分将异常、波形如下所示。

    在这种情况下、如果启用了 PHY、则在 OSPI 初始设置期间、时钟频率预计为时钟频率/分频器。

    但在此之后、在启用 PHY 的情况下读取值时、时钟频率将仅为时钟频率、分频器将被旁路。