请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6421 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
1. 如下图所示,手册中说明不支持。

2. 但 SysConfig 中有相关配置、SDK 代码中有相应的处理。

所以、OSP 是否支持 DMA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
所以、当您基本上说直接写入操作时、这意味着应该为写入操作启用 DAC。
但这是开发团队的一条评论。
>>在 NAND 情况下、写入是直接的、NOR 写入是间接的。 或非我们
>>无法执行直接写入、因为 NOR 闪存需要虚拟的4字节
>>在 DTR 模式下读取状态寄存器的地址(全为0)、因为
>>控制器不支持向发送虚拟地址字节
>>在 DTR 模式下轮询写入完成寄存器时刷新。
希望这能澄清您的疑虑。
此致、
Vaibhav