This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SD 卡上刷写版本10.00.07.04的图像时出现问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449531/am62p-problem-with-flashing-version-10-00-07-04-image-on-sd-card

器件型号:AM62P

工具与软件:

您好、TI 团队:

 AM62P 电路板存在此问题:

当我 使用 balenaEtcher 从10.00.07.04 (2024年8月14日)版本刷写"Processor SDK Linux AM62P Yocto - SD 卡映像"并尝试在 AM62P 板上引导时、我收到以下消息:

U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (2024年7月26日- 11:00:12 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始堆栈使用量:17048字节
尝试从 MMC2引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64内核上启动 ATF。。。

注意:BL31:v2.10.0 (发布):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
通知:BL31:创建时间:2024年2月9日16:09:05

U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (2024年7月26日- 11:00:12 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始堆栈使用:1904字节
**设备规范 MMC 1**
找不到分区 MMC 1:1
错误:无法访问存储。
尝试从 MMC2引导
SPL: MMC 初始化失败,错误:-110
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###

对于以前的版本 09.02.01.10 (2024年5月30日)、我没有这个问题。

您能帮助分析一下吗?

此致、

Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirstian、

    我无法在我这边复制您的结果:

    root@am62pxx-evm:~# uname -a
    Linux am62pxx-evm 6.6.32-ti-g6de6e418c80e-dirty #1 SMP PREEMPT Fri Jul 26 14:32:20 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
    root@am62pxx-evm:~# reboot -f
    Rebooting.
    [   27.690178] reboot: Restarting system
    
    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 17048 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    
    U-Boot SPL 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (Jul 26 2024 - 11:00:12 +0000)
    
    SoC:   AM62PX SR1.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM62P5 SK
    DRAM:  2 GiB (effective 8 GiB)
    Core:  85 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - a6:17:56:02:88:c3
    , eth1: ethernet@8000000port@2
    Hit any key to stop autoboot:  0
    => boot
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    574 bytes read in 8 ms (69.3 KiB/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    20285952 bytes read in 221 ms (87.5 MiB/s)
    63672 bytes read in 14 ms (4.3 MiB/s)
    Working FDT set to 88000000
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
    

    只是仔细检查一下、您在使用什么 SD 卡? 您是否使用其他 SD 卡重试过?

    我正在使用 SanDisk Ultra 16GB。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我尝试使用 ADATA 和 Hama 16GB Class 10 SD 卡,但都失败了。 之后尝试与 金士顿和 Lexar 32GB Class 10 SD 卡,它工作! 也许我们有2个损坏的 SD 卡,或者它是因为大小?

    感谢您的大力支持!

    此致、

    Kristian