This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:TPS6522312RAHRQ1循环15次、未上电

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446373/am67-tps6522312rahrq1-is-cycling-15-times-and-not-powering-up

器件型号:AM67

工具与软件:

我正在诊断 TPS6522312RAHRQ1未完全启动的问题。

我看到 BUCK1/2出现、但 BUCK3/4没有出现。

我没有看到 GPIO5启用辅助 PMIC。

我们的电路与 AM67 SDK 非常相似。

我们是否需要更改 PMIC 的 NVM 才能使其正常运行?

我们的目标是 sprt775.pdf 中的功能集 PDN-7D.DES、因此 RS0=1和 RS1=1。

我最奇怪的是、在时序图中、应该看到的第一条轨是 BUCK3、我们没有看到。

我发现 PMIC 中的寄存器设置不同。 请参阅随附的。
e2e.ti.com/.../am67_5F00_dev_5F00_kit_5F00_pmic.txte2e.ti.com/.../new_5F00_pmic.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您能否与销售/营销团队合作、以便在内部 E2E 论坛中发布此帖子?  

    为了更好地进行调试、我会向您询问以下几点:

    1.至少针对 PMIC 的原理图。 请清楚地注意是否某些元件未组装、或者您的电路板上有原理图中未显示的任何其他更改

    2.上电序列的示波器快照。 请显示尽可能多的电压轨、但至少会显示使能信号、第一个要上升的电压轨、所有故障电压轨、nrstout 信号。

    3.是否可以读取 PMIC 的中断? 中断信息会大有帮助  

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    现在、我将与我们的 FAE 以及电子邮件链中的其他人讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您提供的信息。

    此致、

    Niko