This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:如何访问解串器寄存器映射进行读取/写入

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446782/processor-sdk-j721e-how-to-access-de-serializer-register-map-for-reading-writing

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

这是我第一次提问。 我恳请您的支持。

我正在使用 SDK 8.6版开发基于 TDA4VM 平台的电路板。

我想访问解串器芯片(MAX9296)的寄存器映射进行读取/写入。

首先、我 分析了 有关基本演示单个 cam 的源代码。

我找到了 与源代码相关的 ISS。 但它没有调用。  

我尝试从{rtos}/vision_apps/utils/iss/app_iss.c 调用{rtos}/imaging/sensor_drv src / iss src _ sensors.c、但失败了。

我该怎么做? 或者如何使用 ISS?

请告诉我。

谢谢你。

金英荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我想访问解串器芯片(MAX9296)的寄存器映射进行读写操作。

    这是 Maxim 解串器、必须从 Maxim 收购其寄存器映射。 在 TI SDK 中、您可以找到默认情况下 UB960和 UB9702 TI 解串器的配置。  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    当然、我 已经获得了 MAX9296数据表。

    我遇到了 MAX9296寄存器的读取/写入源代码、想在 basic_demo 中使用它。

    然而、目前认为这是不可能的。 我是对吗?

    现在、我将参考您提供的信息。

    谢谢。

    Inyoung。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    开箱即用、我们没有 Maxim ser des config。 这应该是从马克西姆的钝化。  

    在 TI SDK 中、您可以找到默认情况下 UB960和 UB9702 TI 解串器的配置

    此致、

    Nikhil