This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于内核 A 使用的 SPI DMA 模式对内核 M 启动的影响

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447190/am623-about-the-effect-of-spi-dma-mode-used-by-core-a-on-the-startup-of-core-m

器件型号:AM623

工具与软件:

我使用了 SDK 提供的 M 内核示例 led_flash_rtos、但发现如果我的内核编译 SPI+DMA 驱动程序、则 M 内核无法启动、但如果不生成 SPI 节点的内核、则 M 内核可以正常启动。 我想问是否这是问题所在、存储器的 DMA 和 M 内核之间是否存在冲突

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为没有问题。

    但是、如果您清楚地解释了所有步骤、Linux 专家将对您的问题作出评论。

    我将把您的查询转给 Linux 专家、但请分享正确的步骤。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bu、

    [报价 userid="589196" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447190/am623-about-the-effect-of-spi-dma-mode-used-by-core-a-on-the-startup-of-core-m "]但我发现如果我的内核编译了 SPI+DMA 驱动程序、M 内核无法启动、但如果 SPI 节点的内核不是一般的

    您是否认为您已将可选的`dma`属性添加到`spi0` Linux 器件树节点中?
    如果您删除这些`dma`属性、会发生什么情况? 然后 M4代码是否运行?

    [quote userid="589196" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447190/am623-about-the-effect-of-spi-dma-mode-used-by-core-a-on-the-startup-of-core-m 我要问是否这是问题、内存中的 DMA 和 M 内核之间是否存在冲突

    您是否能够使用 JTAG/CCS 逐步调试 M4代码以查看其挂起位置/方式?

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我参考此文档 (+) AM625:如何为 McSPI 启用 DMA -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 进行控制、但我发现如果我打开 DMA、并且如果我不打开 DMA、则同一 M4内核程序无法运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用 JTAG/CCS 逐步调试 M4代码以查看其挂起位置/方式?

    此致、Andreas