This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:有关将 libiio 与 AM62x-E3评估板的定制内核集成的查询

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449262/processor-sdk-am62x-inquiry-on-integrating-libiio-with-custom-kernel-for-am62x-e3-evaluation-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

尊敬的 TI 论坛支持:

我希望这封电子邮件能让您满意。

我们目前正在与 AM62x-E3评估板合作、其要求将用于 ADC 和加速计支持的 libiio (工业 I/O 库)作为我们应用的一部分集成。 我们的目标是将 libiio 与我们通过您的 SDK 构建的自定义内核集成。

您能否提供有关我们如何将 libiio 添加到定制内核的详细步骤或指导? 此外、是否有任何关于如何将 libiio 与 TI 处理器集成的特定文档? 非常感谢提供任何有用的链接、示例或分步说明。

提前感谢您的支持。 您的支持对于帮助我们推进项目将是非常宝贵的。

期待您的答复。

此致

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    我会将您的疑问发送给我们的 Linux ADC 专家、以征求您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    我们可以在论坛上解答有关 TI 硬件或 TI 软件的问题、但无法回答一般 Linux 问题(例如、"如何将库集成到 Linux 构建中?") 或有关非 TI 软件的问题(libiio 并非由 TI 开发)。

    从 AM62x 方面来看、我没有任何使用 libiio 的经验。

    您是否正在使用 TI ADC? 如果是、器件型号是什么? 我可以将你的主题发送给 ADC 团队、看看那一侧的任何人是否有使用这个库的经验。

    此致、

    Nick