主题中讨论的其他器件:AM62A7
工具与软件:
您好、TI 专家!
我们遇到了有关 TI 平台上部分 IO 唤醒源、MCU_CAN RX 引脚工作模式的问题。
我们的环境如下:
TI SDK BSP 版本:V09_00_02
Linux 版本:6.1.80
我们购买了 TI AM62A7-SK-EVM、之后是 3.2.2.12.5。低功耗模式- Processor SDK AM62x 文档 、用于将 MCU_CAN0和 MCU_CAN1设置为 部分 IO 唤醒源。
可以正常工作、但 MCU_CAN RX 引脚保持在0.6V 左右、并且可轻松由 TI AM62A7-SK-EVM 上的任何高电平或低电平更改触发。
通常、CAN PHY 收发器的操作是、 MCU_CAN RX 应保持3.3V、并在信号通告中保持低电平。
当我们连接 TI AM62A7-SK-EVM 上的 CAN PHY 收发器和 MCU_CAN RX 时。
我们执行 部分 IO 插入、然后进入低功耗模式。 TI AM62A7-SK-EVM 会立即唤醒。
原因是 CAN PHY 收发器默认3.3V 电平会触发 AM62A7。。。
以解决该问题。
是否可以将 部分 IO 唤醒源 MCU_CAN RX 引脚设置为低电平触发下的触发模式?