工具与软件:
您好!
我最近在工作区内移至新项目时开始遇到问题。
当我试图建立项目时,我得到一系列的错误,最后的警告说"构建变量'project_root'不能解决。 此项目可能未按预期生成"。 当我查看"Project Properties"->"CCS Build->Variables"下的"Variables"时、我找不到此构建变量。 我确保单击"Show system variables"框。 如果我尝试执行一个工程->干净、我仍然得到错误、但在执行这项清理后发现、如果我然后关闭 CCS 并重新打开将正确构建的工程。 返回 Variables 选项卡、project_root 现在存在并指向有问题的工程。
它不是一个节目停止现在,我有一个工作,但它只是最近开始发生,所以想知道我可能已经改变了,以引起问题. 工作区和其中的项目在代码更改时已经相当稳定、但在项目设置或配置方面没有什么重要的。
谢谢- Bruce