This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:对于 TDA4VM 或其他类似 SoC、在 v20上交叉编译

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450337/ccstudio-cross-compile-on-v20-for-pru-c66-or-cm4-for-tda4vm-or-other-similar-socs

器件型号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好!

在 CCSv12.7.1上、我能够在桌面上交叉编译 PRU、C66x 和 CM4的代码(我可以将这些代码推送到我的开发板上)。  实际上、这非常简单、因为它允许我为器件(例如 AM3558或 TDA4VM)选择编译器。  我似乎无法在 CCSv20上找到类似的功能、相反、项目向导 (在 v20上)只是指出没有可用的示例。  您能告诉我如何操作吗?或者、请向我指出介绍如何操作的文档吗?

谢谢!

此致、

John J. Patti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    CCS 中的"新建项目向导"依赖于 Resource Explorer 上提供的软件包中的示例。 如果 Resource Explorer 中没有可供借鉴的示例、则示例列表将为空。 Resource Explorer 中未提供 AM335x 和 TDA4的 SDK。 您是否希望像在 CCS 12.x 中所能做的那样创建一个全新的框架项目?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    有。  这正是我要做的。  在我的桌面上编译比使用命令行(一个按钮 v Makefile)容易得多。  如果这种能力不存在,我会管理,但我很好奇。  谢谢。

    此致、

    John J. Patti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 Processor SDK 手动导入现有工程并使用它们。 这是推荐的路径。