请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IND-COMMS-SDK 工具与软件:
大家好!
我们有一个通用 Profinet 应用程序、该应用程序与多种不同的 Profinet 堆栈配合使用、并正在集成 TI Profinet 堆栈。
实施应用(在 A53 Linux 端运行)来自行处理和重新存储 I&M 数据。 在测试当前 PDIO 堆栈(IND-COMMS-SDK 9.02.00.15)期间、我注意到堆栈配置为在内部处理 I&M 数据(pn_app_iod_cfg.h、 PN_API_IOD_INCLUDE_IM0_4)。
多个函数的 API 文档通过以下方式引用可配置行为 :PN_API_IOD_INCLUDE_IM0_4或 PN_API_IOD_INCLUDE_REC8028_8029、但文档中还包含以下注释: 
我是否需要向 TI 咨询、以及 每次要更改其中一个参数时是否会获得一个定制的预编译堆栈库? 或者、预期的处理方式是什么?
此致
Philip Kees