This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AM5716可以获得多少个 eQEP?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450521/am5716-how-many-eqep-can-am5716-get

器件型号:AM5716

工具与软件:

你(们)好

AM57上的 PRU 可以提供2个 EQEP 吗? 是否有示例?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    有关标题问题、请参阅 TRM 第29章 "PWM 子系统"资源、至少有三个。

    AM57与其他处理器处于相同状态、目前在 ICSS 上没有此功能的示例或实现方式。  

    因此、答案只有3。  

    -最好,

    若苏厄