This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:AM62Lx:从 AM62X-AM62X—适用于 MCU-PLUS-SDK 的 MCU+ SDK–RTOS、No-RTOS 中查找以下外设驱动程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446312/processor-sdk-am62x-am62lx-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具与软件:

您好!

我要查找的处理器是 AM62L。 但是、我无法找到 ADC (模数转换器)和 RTC (实时时钟)驱动器在 SDK 中的位置。 有人能指出这个位置吗?

谢谢!

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大宗

    您讨论的是 AM62x 还是 AM62L? 我看到您的问题中提到了这两者。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    它是 AM62L。 在我开始新问题时、它要求我输入产品型号、而 AM62L 不在列表中、因此我需要手动输入。

    我们正在寻找适用于 AM62L 的非 RTOS 驱动程序。

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    是否有关于该主题的任何更新?

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dazong:

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dazong:

    目前计划将于2025年2月推出 ADC 驱动器、并于2025年7月推出 RTC。

    而且、这些日期可能会有所不同、并且不会固定。  

    此致、

    Anil。