This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:WKUP CR5应用程序与 DM 的集成

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426495/processor-sdk-am62x-integration-of-wkup-cr5-application-with-the-dm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

团队成员、您好!

MCAL 封装:  MCAL_SitaraMPU_09.01.00

SDK 软件包:  MCU_PLUS_SDK_am62x_09_01_00_39

我们正在尝试使用 TI SBL 测试应用的复位功能。

以下是在 default_sbl_ospi_linux.cfg 中执行的修改:

1.更改了 CR5 appimage 与我们的应用程序(一个 Tx 和一个 Rx ID 的基本 CAN 通信) appimage:

下面是刷写 SBL 映像后出现的 UART 终端消息:

您能否告诉我们将 WKUP CR5与 DM 集成以进行 appimage 所涉及的步骤?

BR、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    Unknown 说:
    1. 将 CR5应用图像更改为我们的应用(一个 Tx 和一个 Rx ID 的基本 CAN 通信)应用图像:[/QUOT]

    CR5图像是否是 AUTOSAR 图像? 还是 MCAL 应用中的组合裸机示例? 您是否将 sciserver 集成到 CR5映像中? 如果您尝试从 SBL 刷写 MCAL 映像、则必须确保设备管理器已集成到其中。  

    您可以查看 CddIpcRProcLinux 示例以供参考。 (集成了 sciserver 以供参考)

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    感谢您的答复。

    是的。。。 cr5图像是一个 Autosar 图像。 此处我们将 TI MCAL 与 EB BSW Autosar 堆栈集成。 这不是组合裸机示例。

    我们尚未将 sciserver 与我们的 CR5 App 映像集成。  您能否告诉我们 针对 Windows 环境集成 sciserver 的步骤?

    我们将使用 TI SBL 进行复位功能测试、如中所述: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1414746/processor-sdk-am62x-am62x-boot-flow-process 

    如果我们可以召开调试会话以更好地理解该消息、将会有所帮助。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    您能否就此提供反馈?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar:

    您能否就此提供反馈?

    BR、

    Shubham