This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MCU2-0在启动阶段进入中止状态

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448594/tda4vm-mcu2-0-enter-abort-status-in-startup-phase

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 的支持者:

我们在 MCU 2-0启动阶段发现一个问题、 MCU2-0在启动阶段进入中止状态的可能性较低。

请参阅下图、它会调用 XDC 函数并进入中止状态。

请分析中止的原因、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见下图、它将调用 XDC 函数并输入中止状态

     您能否  说明一下    您   为 解决 此 中止 问题而执行的过程?

    此致、

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个 CAN 唤醒/睡眠压力测试 用例、该测试用例将启动并停止所有内核(对于我们的 ECU、这意味着上电/断电)。 在我们测试此情况时、我们发现有时 MCU 2-0可以成功启动、有时 会卡住。

    当 MCU 2-0卡住时、我们调试并发现它是中止。

    因此、我们想知道在 MCU 2-0内核软件 启动阶段会导致 MCU 2-0中止的原因。

    SDK 版本为7.3。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能具体说明一下吗? 您是否正在使用 MCAL CAN 驱动程序? 据我所知、我们 根本没有使用 CAN 唤醒引脚。

    我们讨论的是哪种操作系统? 能否与我分享有关引导流程和引导介质的更多详细信息?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        MCU2_0不使用 CAN 驱动程序、我们使用 CAN 唤醒 TDA4、CAN 驱动程序安装 在 mcu1_0中。

       mcu1_0启动后、它会引导内核 MCU2_0。 我们 在 MCU2_0上运行 TI RTOS。

       TDA4从 opsi 闪存引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里还在努力了解、  

    所有内核均已断电、PMIC 处于休眠状态、然后您驱动 CAN Wake Up 引脚唤醒 PMIC。因此、引导顺序从 MCU1_0开始。 MCU1_0已成功加载、而 MCU2_0有时会中止。 这是你在传送的吗?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      是的、没错。  您是否会查看上面的图像?  我们发现任务堆栈已被检查错误。 您知道如何检查发生错误时发生了什么吗