This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 EEPROM

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450399/am625-about-eeprom

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具与软件:

你(们)好

我发现在 SK-AM62上使用 sdk8.6时、在使用 i2cdump - y 1 0x51时我没有看到任何 MAC 的存储值。 我记得 SK-AM62上 ETH1的 MAC 是通过 EEPROM 获得的、我想检查 EEPROM 中的 MAC 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题、因为这是重复的  很好。 

    此致、

    Tushar