This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:除了 MSC 是否有其他基于 HW 的视频扩展器?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449840/tda4vl-q1-is-there-other-hw-based-video-scaler-else-msc

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

我希望在拍摄过程结束后调整相机图像的大小。

我知道、MSC 是动态硬件定标器(对吗?)、但它用于捕获过程。

我希望可以 独立于捕获过程进行调整大小。

处理器中是否有其他基于硬件的视频定标器(内存到内存)?

如果是、我能获得一些示例源代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在此处使用 OpenVX 框架来访问 CAPTURE 和 MSC?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil

    有。 我进行了捕获(包括 MSC)过程并将 vx_image 共享到其他过程。

    我希望在其他过程中不使用 MSC 时调整此图像的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSC 还可以执行存储器到存储器的缩放。 我想知道您为什么不想使用它吗?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil

    我的应用程序是拆分的多进程。(不是线程)

    其中一个是捕获过程。

    它具有 MSC 节点、可生成所有帧、并与其他进程共享所有帧。

    我希望在其他不捕获过程中调整图像大小。

    MSC 节点正在捕获过程中使用、是否可以同时用于其他过程?

    我以为这是不可能的、因此我询问是否有其他 HW scaler。

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSC 节点有2个目标、即 TIVX_TARGET_VPAC_MSC1和  TIVX_TARGET_VPAC_MSC2。  

    如果您没有在一个过程中同时使用 MSC 目标、则可以在两个过程中分别使用一个。

    此外、DSS_M2M 节点还可以执行缩放操作。

    您可以在中看到相同的实现 video_io/内核/video_io/test/test_display_m2m.c

    此致、

    Nikhil