工具与软件:
您好!
我刚刚使用 Processor SDK 版本8_06_01进行 UART 验证。 我尝试了 cat 命令和 echo 命令、然后我只在 ttyS2中获得了输出。 在其他 ttyS1、ttyS3和 ttyS6中、没有输出。 我使用通用板 J721E。 请告诉我如何启用其他串行设备。
此致、
Rejin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我刚刚使用 Processor SDK 版本8_06_01进行 UART 验证。 我尝试了 cat 命令和 echo 命令、然后我只在 ttyS2中获得了输出。 在其他 ttyS1、ttyS3和 ttyS6中、没有输出。 我使用通用板 J721E。 请告诉我如何启用其他串行设备。
此致、
Rejin
尊敬的 Rejin:
我尝试了 cat 命令和 echo 命令、然后我只在 ttyS2中获得了输出。 在其他 ttyS1、ttyS3和 ttyS6中没有输出。[/QUOT]您在期待什么? 您正在运行什么 SDK 映像? 并非所有 UART 实例都用于发送输出调试。
请澄清。
谢谢。
您好!
我使用的是 Linux 映像、而不是 RTOS。 检查原理图(四端口 FTDI)后、我认为我们可以使用 Linux 终端访问所有4个串行端口、并使用以下命令进行响应。
Cat /dev/ttyS1 &
echo "Hello">/dev/ttyS1
回波命令的输出为 Null。 即没有显示为输出。 我尝试了剩余的三个。 只有 ttyS2显示输出为"Hello"。 ttyS2已用于控制台输出。 它将显示系统引导的所有输出。
下面附上我提到的原理图。
这里、所有 MAIN_UART 都连接到同一 USB 端口。 那么、我们如何访问剩余的 ttySx。 如果我们无法访问剩余的、那么为什么它们会像这样连接所有 MAIN_UART。
是的、感谢您的澄清。 提供完整的信息将有助于更好地回答您的问题。
[报价用户 id="579433" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448876/processor-sdk-j721e-enabling-remaining-uart-port/5558023 #5558023"]检查原理图(四端口 FTDI)后、我认为我们可以使用 Linux 终端访问所有4个串行端口、并使用以下命令进行响应。
Cat /dev/ttyS1 &
echo "Hello">/dev/ttyS1
[报价]我假设您在这里使用的是 Ubuntu PC。 理想情况下、当您将 USB 电缆连接到 PC 时、它必须检测到4个 UART 端口、它们会被命名为 ttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2和 ttyUSB3。 当我们使用 Minicom 通过适当的设置连接 ttyUSB0时、您将看到 Linux 调试输出消息。
我们建议首先仔细阅读 Linux SDK 文档以便理解。 此外、阅读有关 UART 的章节、了解如何在 Uboot 和内核级别使用它们。
谢谢。