工具与软件:
您好、专家
我正在将 PROCESSOR-SDK-LINU-03.01.00移植 到 PROCESSOR-SDK-LINUX-08.02。
有一个问题:
内核引导需要打开与一个 GPIO 相关的 LED。
我看到 GPIO 探头代码在 pinctrl 前面作为后核。 这会导致 GPIO 的某种探头延迟。
/* GPIO 驱动程序寄存器需要以前完成
* machine_init 函数访问 GPIO API。
* Hence omap_gpio_drv_reg ()是 postcore_initcall。
*/
而 LED 探头和设置远远落后于.
我如何为特定的 GPIO 设置 GPIO 的初始位置?
现在引导时间很慢, LED 无法正常工作。
你有什么建议或任何指示?
谢谢