This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:汽车以太网 PHY

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, DP83TC817S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446696/am62a7-q1-autmotive-ethernet-phy

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7DP83TC817S-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

请推荐适用于 AM62A7 soc 的汽车以太网100BAE-T1。 请分享参考设计详细信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢您的提问。

    我们不推荐器件。

    pare 的选择取决于具体用例。

    您可能需要查看以太网 PHY 产品页面、以选择所需的 EPHY。

    AM62A 目前支持工业 EPHY。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    感谢您提供的信息

    AM62A7有两个 RGMII 端口、因此我们不能与汽车以太网 Phy 一起使用。 我们收到了器件 型号  来自其他供应商的 TJA1104AHN。 请检查并回答可行性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    谢谢你。

    AM62A7有两个 RGMII 端口、因此我们不能与汽车以太网 phy 一起使用。

    不确定我是否理解您的意见。 CPSW3G 端口支持 RGMII 和 RMII。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我如何才能弄清楚在 AM62A7中使用汽车以太网的说明。 请提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    谢谢你。

    AM62A7是 MAC、支持媒体独立接口、例如 RGMII 和 RMII。

    如果您选择的 EPHY 可为这些 MII 接口配置、则可行性检查步骤将从硬件完成。

    您是否查看过 TI EPHY 解决方案以选择器件?

    选择 TI 器件后、EPHY 产品线即可支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 TI 汽车以太网 Phy DP83TC817S-Q1。 请查看并回复有关 AM62A7器件接口可行性的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    谢谢你。

    我不确定您的接口要求。

    AM62A7支持 RGMII 或 RMII 接口。

    在硬件方面、您可以使用 EPHY。

    此致、"

    Sreenivasa