This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4 EVM 的 glmark2编译:SDK 安装中缺少 WL_Marshal_flag_destroy

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443722/tda4vm-glmark2-compilation-for-tda4-evm-wl_marshal_flag_destroy-missing-from-sdk-installation

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我正在尝试  为 TDA4 EVM 板编译 glmark2基准测试(github.com/.../glmark2)。 编译代码时( ninja -C build_dir  ),我得到以下错误:  

src /xdg-shell-client-protocol.h:在函数‘void xdg_WM_base_destroy(xdg_WM_base*)'中:
src /xdg-shell-client-protocol.h:465:87: 错误:未在此范围内声明‘WL_Marshal_flag_destroy'
465 | xdg_WM_base_destroy、NULL、WL_proxy_get_version ((struct WL_proxy *) xdg_WM_base)、WL_Marshal_flag_destroy);
|^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
src /xdg-shell-client-protocol.h:464:2:错误:未在该范围内声明‘WL_proxy_massulal_flags’;您的意思是‘WL_proxy_massulal_array’?
464 | WL_Proxy_Marshal_flags ((struct WL_proxy *) xdg_WM_base、

以及由的非解密产生的其他错误  WL_Marshal_flag_destroy。

我正在使用中  "TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-J7-EVM-08_05_00_08"  在 SDK 安装中缺少此定义。 在哪里可以找到此定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否发布在正确的论坛上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    是的,对于过去一周的假期延误,我们深表歉意。 此外、我还有一些预期的旅行、这可能会使我无法做到这一点。 我会在有空时尽快提供帮助。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    感谢您的答复、我将等待您的反馈。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    分配到此 E2E 主题的我们的专家目前将于12月15日前不在办公室。  

    请预计响应会有延迟。

    谢谢!

    Neehar