请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
你(们)好
客户正在选择支持该范围温度的 DDR4。 PN 是 K4A4G165WE-BCRC、数据表也是 attached.e2e.ti.com/.../DDR_14201420_DS_5F00_K4A4G165WE_5F00_BC_5F00_I_5F00_Rev1_5F00_4_2D00_1.pdf
支持工业温度( 0 -95℃ )
他们是否需要更改 SDK 的软件、或者仅使用我们的 DDR 配置工具来完成 DDR 配置?

dev.ti.com/tirex/content/Processor_DDR_Config_0.10.02.0000/docs/README.html
此致
Zekun