工具与软件:
我想在 eMMC 上运行 uboot、您能否提供相关参考文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想在 eMMC 上运行 uboot、您能否提供相关参考文档?
您好!
请参阅以下指南:
此致、
Prashant
Hi Prashant、è re
现在、我可以从 SD 卡引导、我想从 eMMC 引导。 我按照指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AdNWBqCVds4ZSqU9osT1tQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST , 但我遇到一些问题如下:
1.如指南所述:
# mkdir -p /mnt/temp
# mount -t ext4 /dev/mmcblk0p1 /mnt/temp
# cd /mnt/temp
# tar xf
# CD ..
# umount temp
我 从 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62X 获得了 Linux 映像、 但它是 WIC 映像。 图像似乎 无法使用 tar 解压缩。 如何实现该步骤?

2. 我无法使用 saveenv 保存 环境变量:
=> setenv mmcdev 0
=> saveenv
未知命令'saveenv'-尝试'help'
=>版本
U-Boot 2024.04-ti-gfda88f8bcea3 (2024年7月26日- 11:00:12 +0000)
SD 卡 是使用 balenTcher 创建的、 映像为 tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.wic.xz、 该映像 来自 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62X。
您好!
图像似乎 无法使用 tar 进行解压缩。 那么如何执行此步骤?[/QUOT]tar 文件系统是 SDK 安装的一部分:
❯ pwd /home/p-shivhare/ti/psdk/am62x/10.00.07.04 ❯ ls -1 filesystem/am62xx-evm tisdk-base-image-am62xx-evm.rootfs.tar.xz tisdk-thinlinux-image-am62xx-evm.rootfs.tar.xz tisdk-tiny-initramfs-am62xx-evm.rootfs.cpio我无法使用 saveenv 保存 环境变量:在`s的 SDK 中已删除` aveenv 命令。
有关替代解决方案、请参阅以下内容:
此致、
Prashant
[/quote]
Prashant、您好!
哪个 SDK 将具有 tar 文件系统? 我使用入门套件 AM62B-P1。
我 在我的 SDK (ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04-linux-x86-Install.bin)中找不到 tisdk-image-am62xx-evm.rootfs.tar.xz、该 SDK 从此处获取、名为适用于 AM62x 的 Processor SDK Linux。
此外、我想确认我获得的 SDK 是否可在 入门套件 AM62B-P1中正常运行? 因为我发现了它的名字……Linux-am62xx…
此致、
Jacky
您好!
[报价 userid="634757" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450081/sk-am62b-p1-uboot-in-emmc/5566587 #5566587"]我 在我的 SDK (ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.07.00.04-linux-linux-install.bin)中找不到 tisdk-base-image-am62xx-evm.rootfs.tar.xz安装后、可以在以下位置找到 tar 文件系统:$PSDK_INSTALL_DIR/files/am62xx-evm。
此外、我想确认我得到的 SDK 是否可以正常运行适用于 入门套件 AM62B-P1? 因为我发现了它的名字……Linux-am62xx… [报价]是的、这是正确的 SDK。
此致、
Prashant