This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:A24引脚使用情况、连接到 PMIC

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451230/am67-a24-pin-usage-connecting-to-pmic

器件型号:AM67

工具与软件:

你(们)好

我要检查此 A24引脚是用作 GPIO 还是 SDWP。 如何在 SW 中配置此功能、A24连接到 PMIC。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM67处理器引脚 A24可以是 GPIO 或 SDWP。  数据手册中定义了每个引脚的各种引脚模式。  如果该引脚连接到 PMIC、则可能用作 GPIO。   每个 LVCMOS 引脚都有一个焊盘配置寄存器(数据手册中也提供了相应的位置)。  从下面的 snip-it 中、您可以看到支持的各种引脚模式(MUX 模式设置)和焊盘配置寄存器(PADCONFIG145)。