工具与软件:
大家好!
定制电路板-基于 AM5728
我已 使用 SPI 将 Hilscher 板与我的板连接。
我无法获得预期的任何输出
以下是 DTS 文件配置:
mcspi2_pADS:mcspi2pads
{
引脚设置=<
0x17C0 0x00040000 /*(PIN_INPUT | MUX_MODE0)(A26) SPI2_SCLK */
0x17C4 0x00010000 /*(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)(B22) SPI2_D1 MOSI*/
0x17C8 0x00050000 /*(PIN_INPUT | MUX_MODE0)(G17) SPI2_d0 MISO */
0x17CC 0x00010000 /*(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)(B24) SPI2_cs0 */
0x17B4 0x00010003 /*(PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)(A22) SPI2_CS1 */
>;
};
mcspi2@4809A000
{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<1>;
兼容="ti、AM335x-spi";
Clocks =<&mcspi2_clkctrl>;
REG =<0x4809A000 0x1000>;
interrupts =<61 0 4>;
pinmux-0 =<&mcspi2_pads>;
};
有什么我遗漏的东西吗?
您能为我提供任何帮助吗