This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:是否添加了2个64位(long long)版本?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450707/tda4vm-add-of-2x-64-bit-long-long-impossilbe

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的团队:

我想让 C66x 内核上的 MAC 使用32位值。

找到将无符号32位 x 有符号32位乘法转换为有符号64位结果(寄存器对)的 MPY32US。

现在、我感到困惑的是、我找不到两个寄存器对的任何 ADD 来进行"累加"。

 

的。 M 单元似乎可以加载2个64位、但没有添加此单元...

我是否忽视了某些内容? 有权变措施吗?

                谢谢、Wolfgang

附录:使用 MPYILR 将多个32位 x 16位生成为32位结果、然后可以将结果添加到寄存器对中是
这不是一个好的选择、因为我会丢失位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责的工程师目前不在办公室、直至12月17日。 请预计响应会有延迟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我编写了 C 代码、并仔细研究了以下内容:

    DADD 很出色。