This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:DP83TG721S-Q1与 TDA4AL MCU RTOS 代码库集成

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451083/tda4al-q1-integration-of-dp83tg721s-q1-with-tda4al-mcu-rtos-code-base

器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TG721S-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想将 DP83TG721S-Q1与 TDA4AL MCU RTOS 代码库集成在一起、 当前正在使用  PDK 版本10_00_00_27 .

我注意到、DP83TG721驱动程序看起来与 TI GitHub 存储库中的 DP83TG720驱动程序相同: TI 以太网 软件

但是、在按照指南(Enet PHY 驱动程序 集成)添加新的以太网 PHY 和驱动程序时、我遇到了一些问题。

DP83TG721驱动程序代码似乎与 TDA4AL MCU RTOS PDK (Enet 模块)不同。

您能否说明:

  1. 是否有任何其他与 TDA4AL MCU RTOS PDK (Enet 模块)兼容的驱动程序版本?
  2. 是否有任何专为使用 TDA4AL MCU RTOS 的 DP83TG721S-Q1设计的演示代码或参考实施?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    是否有任何其他与 TDA4AL MCU RTOS PDK (Enet 模块)兼容的驱动程序版本?

    在  TI 的 GitHub 存储库上方: TI 以太网 软件。 具有适用于 Linux 和 RTOS 的驱动程序。

    通过与 DP83867等其他驱动程序重新转换、您可以将 RTOS 驱动程序集成到 PDK Enet 模块。

    是否有任何专为采用 TDA4AL MCU RTOS 的 DP83TG721S-Q1使用的演示代码或参考实施?

    不需要、您可以添加到现有的、并将新的 PHY 驱动程序添加到 PDK Enet。

    此致、
    Sudheer