This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LINUXSDK-OMAPL138:器件状态

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMDSLCDK138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447929/linuxsdk-omapl138-device-status

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、OMAP-L138、TMDSLCDK138

工具与软件:

我们正在尝试为此平台构建、但由于 SDK 过时而出现了许多问题...

是否有 TI 等效器件(低功耗 ARM + DSP)已取代 OMAPL138?

是否有任何提示、说明为什么处理器 SDK 在 V6上已过时时产品上仍然标记为"活动"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    对这里的延迟答复深表歉意。

    "设计支持"与"正在供货"产品状态比较  

    遗憾的是、OMAP-L138不再提供硬件或软件设计支持。 这意味着它是具有较旧软件的较旧器件。 此时、我们不计划为 OMAP-L138发布更多的 SDK 版本、而且如果客户想使用此部件创建新设计、我的团队将不再具有硬件或软件专业知识来解答问题。

    但是、我们回答设计问题的能力与制造器件的能力不同。 我们仍然有许多客户在其设计中采用 OMAP-L138处理器来交付产品、并且我们将根据这里的产品寿命承诺继续在我们的工厂生产处理器: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    是否有 TI 的等效器件?  

    我们提供多种不同的处理器和 MCU、非常适合您的设计。 我会将您的主题重新分配给我们的营销团队成员进行下一部分的讨论。

    您能给我们介绍一下您的设计用例以及您的任何特定需求吗? (例如、在特定内核上运行某种操作系统)根据您的目的、我们会推荐不同的产品线。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复...

    我们之前使用过 OMAP-L138 A、它非常适合、但是如果很快就有可能从您的产品系列中脱离、我们就不想再次使用它了。 似乎不会,所以看起来我只是需要整理一个 Yocto 构建...  

    就应用要求而言:

    • 嵌入式 Linux 设备。 (ARM)
    • 电池供电设备、因此应尽可能降低功耗(关键)。
    • 执行音频处理(在一个或两个 I2S 流上)... (我们喜欢 DSP 协处理器)
      FFT/FIR/IIR 等、最终实现某种形式的音频压缩。
    • 结果存储在 microSD (首选)或 USB 中。
    • 以太网能力(1x MAC 足够)。
    • 不需要图形界面。

    本质上是 TMDSLCDK138开发套件、- SATA 和 VGA 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    是的、只要我们的客户在购买 OMAP-L138器件、我们将继续发货。

    此致、

    Manisha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我从那个回复中推断 OMAP-L138仍然是我应用推荐的产品系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    如果您不需要 TI 提供任何硬件或软件设计支持、则可放心在您的产品中使用该处理器。 如果您正在考虑创建新设计、我会请 Manisha 提供有关替代器件的建议。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是新设计。