This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:CCS 是否支持运行 Keywriter?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450110/tda4vh-q1-whether-the-ccs-supports-running-keywriter

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

TDA4VH

SDK 0900 Linux+FreeRTOS

电路板上

目前、我们可以通过 DFU 加载和运行 keywriter_img、并成功地将 HSFS 器件转换为 HSSE 器件。

但是、我们的生产线不适合将 DF 用于闪存、因此我们想知道 TDA4是否支持使用 CCS 来运行 keywriter_img 以闪存电子保险丝。

或者 TI 是否提供了适合该生产线的建议闪存方法。

我们尝试使用 CCS 运行 keywriter_img、MCU 会卡在 Sciclient_loadFirmware 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅常见问题解答中的相同内容:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413700/faq-j721s2xsomxevm-how-to-flash-keywriter-image-over-jtag

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在我们可以使用 CCS 成功运行 key_writer_img、但它对于生产线来说太复杂了。

    那么、是否有其他方法或工具来写入 EFUSE? 或者 TI 工厂是如何做到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    KeyWriter 二进制文件类似于您在 HS-Writer FS 目标上运行以将其转换为 HS-SE 器件的初始引导加载程序映像。

    您可以使用任何引导介质刷写方法、就像使用引导加载程序将其编程到闪存或引导介质一样、只需使用一次即可运行 KeyWriter 以转换器件。

        有关更多有用信息、请参阅 Jacinto7 HS 器件开发和 Jacinto7 HS 器件刷写解决方案应用手册。

    此致

    Suman