请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具与软件:
您好!
我遇到与此处发布的问题相同的问题:
我知道最终必须升级代码库以使用最新的 PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.10.00、但平均时间内、我想将 ISDK 1.1.0.4 -> 1.1.0.5 的更改应用于我的代码库、特别是修复错误 SDOCM00108191的更改。
是否可以获取代码更改来解决此问题(SDOCM00108191)
或者
我能否获得1.1.0.4和1.1.0.5的 ISDK 下载、它们似乎在网上不可用