This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U 中最多可以支持多少个 USB 端点?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448662/dra821u-what-s-the-usb-max-endpoints-can-be-supported-in-dra821u

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: DRA821

工具与软件:

尊敬的先生:  

在 DRA821U TRM 中、USB 一章显示支持64个插槽、每个插槽32个端点、客户问题是 DRA821U USB 主机最多可以支持多少个端点?  

DRA821U 能够支持的最大端点是32个端点吗?

我想其他用于 Sitara 的 e2e 应用、曾提到32个端点是 AM6x USB 控制器可以支持的。 如果我的理解有误、请更正我。  

每个控制器实例包含单个 xHCI、具有以下特性:

–与 xHCI 规范兼容(修订版本1.0)
–支持15个发送(TX)端点、15个接收(RX)端点(EPS)以及1个双向 EP0端点
–内部散聚 DMA 控制器
–动态数据缓冲
–USB3节电状态(U1、U2和 U3)和 USB2 L1/L2
–支持64个插槽、每个插槽32个端点、用于主机操作

BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    让我们以这种方式理解这件事:

    有64个插槽、每个插槽有32个端点、这32个端点包括方向向内和向外。 最多 可连接64个具有32个端点的器件  

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、  

    最多 可连接64个具有32个端点的器件。

    这是否意味着最多可以同时支持64个器件、并且每个器件可以支持多达32个传输端点?   

    BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rich

    这是否意味着可以同时支持最多64个器件以及每个器件最多可支持32个端点传输?   [报价]

    这32个端点包括 TX 和 RX ,它们不仅仅是 TX 端点。

    "支持15个发送(TX)端点、15个接收(RX)端点(EPS)以及1个双向 EP0端点"

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、  

    这32个端点包括 TX 和 RX ,它们不仅仅是 TX 端点。

    "支持15个发送(TX)端点、15个接收(RX)端点(EPS)以及1个双向 EP0端点"

    我对上述发言没有任何问题。

    我的问题是  

    DRA821 USB 主机控制器是否可支持多达64个器件(每个器件最多可支持32个端点)?  

    因此、最多64个器件。 对吧?   

    BR、丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DRA821最多支持64个 USB 器件;但我们并未在我们的平台上测试最大数量。

    可能存在资源限制、这可能会限制同时工作的器件数量。