This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SDK10 uboot DDR 4GB

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434832/am625-sdk10-uboot-ddr-4gb

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、工程师

我尝试将 DDR 修改为4GB、并修改了 k3-am62x-sk-common.dtsi、k3-am625-sk.dts:


内存@8000000{
device_type ="存储器";
/* 4G RAM */
REG =<0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>
<0x00000008 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;

};

启动日志如下:μ A

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
U-Boot SPL 2024.04 (Nov 06 2024 - 23:04:35 +0800)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 13392 bytes
Trying to boot from MMC2
Starting ATF on ARM64 core...
NOTICE: BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
NOTICE: BL31: Built : 16:09:05, Feb 9 2024
U-Boot SPL 2024.04 (Nov 06 2024 - 23:06:08 +0800)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 1904 bytes
Error (-2): cannot determine file size
Trying to boot from MMC2
U-Boot 2024.04 (Nov 06 2024 - 23:06:08 +0800)
SoC: AM62X SR1.0 GP
Model: Texas Instruments AM625 SK
DRAM: 2 GiB (effective 4 GiB)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

它显示:

DRAM: 2GiB (有效4GiB)

我不确定它是否可以在4GB 模式下工作?

如果我修改了  SysConfig 后的 k3-am62x-sk-ddr4-1600MTs.dtsi、它会显示:

U-Boot SPL 2024.04 (2024年11月6日- 22:53:09 +0800)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始堆栈使用:13392字节

那么、这里还有其他问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为 DDR 专家分配了主题。 如果1-2个工作日内没有响应、请 ping 该主题。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待进一步解答。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    此问题已挂起很长时间、请帮助客户解决此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我假设您在使用具有4GB DDR 的定制电路板。

    [报价用户 id="574546" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434832/am625-sdk10-uboot-ddr-4gb "]

    DRAM: 2GiB (有效4GiB)

    我不确定它是否可以在4GB 模式下工作?

    [报价]

    这意味着 U-Boot 配置为4GB DDR、但仅使用2GB 运行 U-Boot。

    您提供的控制台日志显示 U-Boot 无法找到内核。 该板通过哪个接口引导、通过 SD 卡或其他接口引导? 您是否使用了处理器 SDK 或者您是否从其他地方获得了 U-Boot 源代码? SDK U-Boot 直接从 SD 卡或 eMMC 配置引导内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢您的答复。

    这是我们的定制电路板、 原理图附在后。

    e2e.ti.com/.../am62x_5F00_BC_5F00_DDR.pdf

    我跟随 spradd1a 来制作 uboot、但 尚未添加内核。

    因为一旦我根据 SysConfig 修改了 k3-am62x-sk-ddr4-1600MTs.dtsi、系统就不会启动:  

    U-Boot SPL 2024.04 (2024年11月6日- 22:53:09 +0800)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始堆栈使用:13392字节

    配置 DDR 4GB 时仍然存在问题。

    如何根据上面的原理图选择 SysConfig 的配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    [报价 userid="574546" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434832/am625-sdk10-uboot-ddr-4gb/5512778 #5512778"]

    因为一旦我根据 SysConfig 修改了 k3-am62x-sk-ddr4-1600MTs.dtsi、系统就不会启动:  

    U-Boot SPL 2024.04 (2024年11月6日- 22:53:09 +0800)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL 初始堆栈使用:13392字节

    配置 DDR 4GB 时仍然存在问题。

    [报价]

    听起来好像存在 DDR 配置问题。 我会将您的问题发送给我们的 DDR 专家、以征求您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过 DDR 寄存器配置工具发送 DDR 数据表和.syscfg 文件。  我想检查配置是否与您的电路板匹配。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    以下是一些数据:

    我们使用的 DDR 是 MT40A2G8VA-062EIT:B、

    e2e.ti.com/.../MT40A2G8VA_2D00_062E-IT-16gb_5F00_ddr4_5F00_sdram.pdf

    e2e.ti.com/.../8bit_5F00_32Gb.zip

    8bit_32Gb.zip 来自 SysConfig、我 在  DTS 内部添加的内容如下:

    e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62x_2D00_sk_2D00_ddr4_2D00_1600MTs.rar

    期待您的回复。

    谢谢!

    Jakcy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在工具中尝试使用 Density = 16GB。  每个设备为16GB、系统中的总容量为32GB。

    还要确保在初始化 DDR 之前启用 VTT 稳压器。  请检查 VTT_DDR4和 VREF_DDR4在 DDR_RESETn 为高电平之前是否有效

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James、

    我们尝试了8位- 16GB、日志已附加

    e2e.ti.com/.../SDK10-8bit-16Gb20241206.txte2e.ti.com/.../k3_2D00_am62x_2D00_sk_2D00_ddr4_2D00_1600MTs_5F00_8bit_5F00_16bit.rar

    它还显示:

    DRAM: 2GiB (有效4GiB)

    那么、是不是正确?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这仍然不对。  您是否可以从 u-boot 转储0x0F300020值?

    此外、您使用的是哪个 SDK 版本?  您能否从 u-boot 发布以下文件:  drivers/ram/k3-ddrss/k3-ddrss.c

    此驱动程序中可能存在错误

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    => md.b 0x0F300020 64
    0f300020:11 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..........
    0f300030:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0f300040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0f300050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 00 00 00 ..........
    0f300060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0f300070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0f300080:00 00 00

    SDK 版本为 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04、ti-u-boot-2024.04+git。

    附件为 k3-ddrss.c:

    e2e.ti.com/.../k3_2D00_ddrss.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新上传文件:

    e2e.ti.com/.../k3_2D00_ddrss.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    此问题已久未决。 您能否确认时间? 我会安排与您和客户会面、尽快解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    我错了。

    直线:

    DRAM: 2GiB (有效4GiB)

    这条消息位于 u-boot 中。 它基本上意味着 u-boot 使用2GiB、但板上有4GiB。  当您引导至内核时、这是您应该检查是否能够唯一访问所有4 GiB 的位置。  我会在整个4GiB 范围内执行一些内存测试、以确保您可以访问每个位置、而不会影响其他位置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢回复、

    所以我知道目前 uboot 是正确的、我们需要转到内核来查看4GB 是否正确。
    内核中是否有任何需要修改的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    通常、您需要修改内核板 devicetre 中的"存储器"节点、以将两个 DDR 区域指定为4GB、但在 AM62x SDK10.0中实际上不必执行此操作、U-Boot 将在引导内核之前根据 U-Boot 中的 DDR 配置修改内核 DT"存储器"节点。

    在内核引导日志中、您将看到消息中的存储器信息如所示

    [   0.000000]内存: xxxxxxK/yyyyyyyyK 可用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_A0526551_k3_2D00_am625_2D00_sk.dtb.log

    尊敬的 James:

    我尝试将 K3-AM625-SK-DTB 放入 SD 卡中以启动内核、 这应该是因为一些外设尚未正确移植、因此不断报告错误。  我们可能需要进一步修改才能正确进入内核。  但我们能否通过当前日志确定 DDR 的容量?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    您的 UART 连接似乎正在丢失字符、日志中有多个地方缺少消息。 第98行

           112K 保留、131072K CMA 保留

    会在开始时丢失一些消息、该消息告诉内核看到的存储器大小、

    第76行是最后一个存储器节点

           [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffff]

    最高可达2GB 的边界。 我希望该日志之后应该有另一个节点:

           [   0.000000]  节点  0:[MEM 0x0000000 8. 80000000-0x0000000 8. FFFFFFFF]

    第二个2GB。

    因此、您的内核似乎只能看到2GB DDR。 请检查内核板 devicetre 中的存储器节点设置。