This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:V10 Scarthgap SDK 发布查询

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451878/am3352-v10-scarthgap-sdk-release-inquiry

器件型号:AM3352

工具与软件:

您好!

我们要将我们使用 AM3352的现有产品迁移到带有 Yocto LTS 版本的最新 SDK。 我们可以看到,最新的官方发布基于 Kirkstone,其 LTS 直到2026年。 但是、我们想改用 Scarthgap、因为这样我们将获得更长的支持(到2028年)。  

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/09_03_05_02/exports/docs/devices/AM335X/linux/Release_Specific_Release_Notes .html

 

通过下面的论坛博文链接、我们可以看到 v10 SDK (Scarthgap)计划于2024年第4季度发布。 我们是否可以知道发布日期是否有任何更新? 我们是否可以预计 v10 SDK (Scarthgap) 将发布任何具体的发布日期?

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1344004/processor-sdk-am335x-library-lists-for-9-1-0-x-for-am3352-to-address-vulnerability

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabrina:

    我在你链接的 e2e 线程中看到、早在4月份、

    "目前计划针对 AM335x SDK v10.x、2024年10月~日发布。 我们现在发布所有32位 Sitara 器件(包括 AM335x 和 AM437x)的年度 SDK 发布更新计划。 请注意、SDK v10.x 基于 Linux Kernel 6.6 (LTS)和 U-Boot 2024.04。 请注意、所有这一切都可能发生变化、并不意味着是100%的坚定承诺。 "

    不过、该计划已更改、下周将发布的下一个 AM335x 处理器 SDK 是基于 Kirkstone 的 SDK9.3。 基于 Scarthgap 的下一个版本还没有面向公众的整合计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚意识到 AM335x 处理器 SDK v09.03.05.02已上周在 TI.com 上发布。