工具与软件:
我们将 AMIC110 μ µP 与来自 TMG 的 EtherNet/IP 协议栈以及您的库配合使用:
- AM335x PDK 1.0.13
- EDMA3 2.12.5
- NDK 3.40.1.01.
- SYS/BIOS 6.73.1.01
一切运行正常、但在启动后大约20-30h 后、调用_kill ()函数的系统崩溃。
`ve 2次看到的是调试器的输出表示堆上没有可用空间。
或者说明:
CortxA8:未处理的 ADP_Stopped 异常0x8049F8F8
CS_DAP_DebugSS:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.3.0.00042)
CortxA8:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)
CortxA8:20次尝试后无法确定目标状态
CortxA8:在断开连接之前无法从目标中移除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试
n`t 的大小为2MB、其中初始化后使用~800kB、而我们的应用在初始化后不会分配内存。
一旦停止发生、所有 RTOS 任务不再工作。
是否有任何可调试堆的空间(检查已使用/可用空间)。 malloc 函数的确切位置在哪里、我可以修改此函数吗?
感谢您的支持和帮助