请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
您好!
在 am64 MPU 中有一个 LDO (CAP_VDDSHV_MMC1)、用于为 VDDSHV5组提供3.3V 或1.8V 的电压、具体取决于 SDIO 的速度。
我想知道此内部 LDO 的最大输出电流吗?
谢谢你。
此致、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在 am64 MPU 中有一个 LDO (CAP_VDDSHV_MMC1)、用于为 VDDSHV5组提供3.3V 或1.8V 的电压、具体取决于 SDIO 的速度。
我想知道此内部 LDO 的最大输出电流吗?
谢谢你。
此致、
Thomas
您好 Thomas:
感谢您的提问。
https://www.ti.com/lit/ug/sprad67b/sprad67b.pdf
请参阅最大电流消耗文档。
CAP_VDDSHV_MMC1 (旨在满足 IO 电源要求和上拉电阻所需的电流。 我们不希望将任何其他负载连接到该电源。
务必在引脚附近提供3.3uF 电容器。
您能否分享一些有关对电流额定值的需求和应用用例的其他信息。
此致、
Sreenivasa