主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
我无法使用提供的闪存写入器脚本刷写我的 AM62x GP 器件。 以下是我执行的步骤和遇到的问题:
Flashwriter 配置文件:
--flash-writer=sbl_prebuilt/am62x-sk/sbl_uart_uniflash_stage1.release.tiimage
-文件=../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage --operation=flash --flash-offset=0x0
--operation=flash-phy-tuning-data
--file=sbl_prebuilt/am62x-sk/sbl_null.release.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
-文件=../../examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux/am62x-sk/r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ipc_rpmsg_echo_linux.release.appimage --operation=flash --flash-offset=0xA00000
启动模式配置:
BOOTMODE [ 8:15 ](SW2)= 0000 0000
BOOTMODE [ 0:7 ](SW1)= 1101 1100
用于闪存的命令:
python3 uart_uniflash.py -p /dev/ttyUSB0 --cfg=sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_null.cfg
请提供指导或帮助解决问题。 请建议任何其他调试步骤、或确认是否需要调整 AM62x GP 器件的脚本或配置。 

此致、
Vikash