This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:已更新 CCS 版本 Windows 兼容性列表

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451604/ccstudio-updated-list-of-ccs-version-windows-compatiblity

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

我找到一个页面列出了 CCS 版本与 Windows 版本的兼容性、但它一直返回到 Vista、不包括 Windows 11。 我特别想知道 CCS 8.3是否与 Windows 11兼容。 我有一个旧工程、目前(或任何时候)无法迁移到更新的 CCS、但在某个时候可能需要将我的 PC 迁移到 Windows 11。  这是我提到的链接。

系统要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道 CCS 8.3是否与 Windows 11兼容。

    正式支持的 Windows 11的第一个 CCS 版本是 CCS 11.0.0。  

    这并不意味着8.3.1不能与 Windows 11一起使用。 但是、它从未在 Windows 11中进行过验证/测试、因此它的使用风险确实由您自己承担。

    谢谢

    Ki