This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:面向即将推出的设计的处理器选择

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452071/am625-processor-selection-for-upcoming-design

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于我们即将推出的设计之一、我们寻找支持以下接口的处理器:

  • 2个 USB 3.0连接器  
  • 2个 PCIe 2.0  
  • 1个1Gbps 以太网( RGMII/SGMII 接口正常)

您能否确认 TI 处理器系列中的任何器件是否满足这些要求? 如果您能提供合适的解决方案、我们将不胜感激。

提前感谢。

此致

Vidhya