This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:M 内核唤醒 A 内核

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451600/am623-m-core-wake-a-core

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM62PAM69

工具与软件:

您好!

是否有 TI Cortex-A 处理器可将嵌入式 M-Core 完全唤醒和睡眠 A 内核?

AM62、AM62P 或 AM69 (通过 R 内核)是否能够做到这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Park,

    上述 SOC 具有 MAIN 域和 MCU 域。

    因此、每个域都有专用内核、PLL 和外设集。

    例如、以 AM62x 器件为例、主域具有 A53内核、MCU 域具有 M4F 内核。

    现在、我们可以将 M4F 内核配置为安全处理器。 因此、如果用户使用主域复位、则复位仅通过主域传播、而不传播到 MCU 域。 所以、M4F 会继续工作而不会进行任何复位。

    即使 A53内核崩溃、我们也可以通过 M4F 内核检测到此崩溃。 因此、我们只能让 A53内核其余部分继续运行、从而让 M4F 内核持续运行。

    如果您需要上述解决方案、敬请告知。

    而且、我不确定是否只有 A53内核能够休眠、而 M4F 内核不能休眠。 需要与其他专家进行核实。

    此致、

    Anil。