工具与软件:
您好!
之前的[dunfall] u-boot boot.h 出现在以下位置:
include/environment/ti
和 Linux 和 Android 分区显示在 boot.h 文件中。
在 Kirkstone, 2023.04被使用, boot.h 文件丢失,我看到 Android 分区是在 mmc_android.env 文件。
Linux 分区放在哪里?
早期的 dunfall,[u-boot-ti-stage_2021.01.bb][分支: ti-u-boot-2021.01]这些 Linux 和 Android 分区在 boot.h :
/* Linux 分区*/\
"UUID 磁盘=${uuuid_gpt_disk};"\
"name=bootloader、start=384K、size=1792K、uuuid=${uuuid_gpt_bootloader};"\
"name=rootfs、start=2688K、size=-、uuid=${uuuid_gpt_rootfs}\0"\
我想拥有一个新的分区表。
任何人都可以请指导我在哪里可以更改新 kirkstone 中的蓝色突出显示内容。
是不是?
partitions=name=rootfs,start=0,size=-,uuid=${uuid_gpt_rootfs}
我是否可以替换突出显示的蓝色指示灯并继续操作? 是这样吗?
此致、
R