This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:K3拉源码分区-设置失败。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450849/processor-sdk-am64x-k3-ressource-partioning---set-up-fails

主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我想说的是、为什么 TI 的每一个工具都难以设置。 但我们又来了。

它在说明的开头就失败了: e2e.ti.com/.../faq-how-to-use-k3-resource-partitioning-tool-with-processor-sdk-v9-0-or-v9-1

我在做什么错?

我使用 syscfg 1.19.0和 SDK 09.01

Thx 寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过让 chatgpt 重写脚本解决它:  

    ```μ A

    导入文件输入
    导入 argparse
    导入操作系统
    导入系统

    ##########################################################################################################################################################################################################
    ##              主程序从此处开始              ##
    ##########################################################################################################################################################################################################

    #设置参数解析器
    解析器= argparseArgumentParser(.
      PROG='SETTUP.py'
      formater_class=argparseRawTextHelpFormatter
      Description='S etup.py - K3资源分区工具的设置脚本'
    )
    parser.add_argument ('-s''--sysconfig_dir'required=Truedest='sysconfig_dir'
              action='store'help='SysConfig 安装目录路径')
    args = parser.parse_args()

    #构建目标文件的路径
    path = os.path.join (args.sysconfig_dir"dist""ui.js")

    #检查文件是否存在
    如果不是 os.path.exists (path):
      打印(f"错误:文件path不存在。")
      sys.exit (1)

    #修改文件内容
    尝试
      使用 fileInputFileInput(path, inplace=True, backup='.bak', encoding='UTF-8 ')作为文件:
        对于文件中的行
          打印(line.replace('html){return"

    $$$$$omconmitted_html$$$$$$

    "}"
    、"")、END='")
      打印("安装成功完成。\n")
    e 外
      打印(f"发生错误:e")
      sys.exit (1)
    ```μ A
    现在它能起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    感谢您发布您的解决方案! 我们一直在努力改进我们的代码和工具、这种反馈对我们非常有帮助。

    我将重新打开此主题并将其发送给我的一位团队成员、以便我们查看您的修改是否已在 K3资源分区工具的后续版本中进行、或者我们是否需要集成您的后续更改。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这也是之前存在的编码错误。 我将为同一个提交内部 Jira 工单、以便它在即将发布的版本中得到修复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    快速更新:

     无需运行 setup.py 脚本。 这是一个遗留的进步。

    我还更新了常见问题解答。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    好的,他把我的文章考虑.

    Isaac