主题中讨论的其他器件:AM6422
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我使用的是基于 AM6422的定制电路板。 基于 SDK 09.02.00.08的 Linux 和基于09_02_01_05的 MCU SDK。
我做了一些关于从 A53 Linux 到 R5 FreeRTOS 的 RPMsg 的测试。 我 在 Linux 端使用了 rpmsg_char_simple、在 R5 FreeRTOS 端使用了带传输 RPMsg 代码的空工程。
我将 rpmsg_char_simple 更改为每1连续发送 rpmsg(长度为8字节)、R5端的项目 永远执行 RPMessage_recv ()。 几十秒后、R5侧将进入数据中止异常。
以下是 Linux 端的控制台输出:

和 CCS 调试信息:

如何检测 R5侧 RPMSG 使用中是否存在内存泄漏? 是否有任何工具可以检查 R5 FreeRTOS 的内存泄漏?
此致
xixiguo